Operator CLHSPulseIn

Operator Library: Hardware Platform

このオペレータは、パルスメッセージの送信を管理します。

ハードウェアプラットフォームで使用可能
microEnable 5 marathon VF2

このオペレータは、PulseInタイプの1つのリソースを排他的に使用します。同じリソースインデックスは、アプレット内で1回しか使用できません。

メッセージを送信するには、少なくともPulseI、PulseEffectI、およびPulseSyncRequestIの各ポートを適切に接続する必要があります。

メッセージのタイプに応じて、PulseColorSelectI、PulseFramePeriodeI、PulseStartIntRI、PulseStartIntGI、およびPulseStartIntBIの各ポートも適切に接続する必要があります。これらのポートを使用しない場合でも、接続しておく必要があります。ただし、この場合、何に接続されているかは問題になりません。

個別のCLHSメッセージフォーマットについては、以下のポートに適切な入力を行う必要があります。

パルスメッセージは、PulseIポートへの書き込みごとに送信されます。したがって、パルスメッセージのタイプを持つピクセル(0D)がPulseIに書き込まれる際、パルスメッセージのパラメータは有効である必要があります。

PulseIポートに入力されるピクセルごとに、パルスメッセージが生成されます。ピクセルの入力速度が速すぎる場合、数クロックサイクルを必要とする同期が必要になるため、メッセージが失われます。

---------------------------------------

サポートされているリンクフォーマット

I/O Property

Property 値
オペレータータイプ M
Input Link すべてのリンク、すべてのリンク

サポートされているリンクフォーマット

Link Parameter 入力リンク すべてのリンク
Bit Width 上の表を参照してください
Arithmetic 上の表を参照してください
Parallelism 上の表を参照してください
Kernel Columns 上の表を参照してください
Kernel Rows 上の表を参照してください
Img Protocol 上の表を参照してください
Color Format 上の表を参照してください
Color Flavor 上の表を参照してください
Max. Img Width 上の表を参照してください
Max. Img Height 上の表を参照してください

パラメーター

None